结果:找到"TM1651+51单片机 0-99显示设计思路",相关内容1000条
- 承接单片机软硬件开发
- 专业承接电子产品软硬件开发,可以根据客户要求订制电子产品,欢迎咨询。刘工
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机开发 电路设计 抄板 发帖人:lycc520 发帖时间:2023-05-19 16:16:00
- 电子产品方案开发
- 深圳方案公司专业承接单片机程序开发,电路设计,可以根据客户要求订制产品,欢迎咨询!刘工
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机 电路设计 发帖人:lycc520 发帖时间:2022-10-13 09:41:00
- TM1651+51单片机
- 目前可以静止显示数字,请教0-99显示思路,或者有程序可以参考学习一下吗?
- 所属专栏: 学学单片机 标签: TM1651+51单片机 0-99显示设计思路 发帖人:阳光下的彩虹 发帖时间:2021-04-26 12:50:00
- 想使用24V降压到3.3V,用作无人机单片机,求推荐一款降压芯片。
- 想使用24V降压到3.3V,用作无人机单片机,求推荐一款降压芯片。之前设计的一款使用的XL1509芯片,但实际使用的过程中有很多问题,芯片还莫名其妙的挂掉了。求推荐好一点的芯片,稳定一些的。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 降压芯片 电路设计 单片机 24v 3.3v 发帖人:虎子要学习 发帖时间:2021-02-09 20:54:00
- STC15单片机学习日记
- 开个贴,记录一下自己的学习历程。B站同步视频更新。STC15单片机学习日记(1)电容https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y197np/STC15单片机学习日记(2)电容https://www.bilibili.com/video/BV1W64y1c7G8/STC15单片机学习日记(3)画电源pcbhttps://www.bilibili.com/video/BV1Kp4y1v7KP/STC15单片机学习日记(4)焊接核心板https://www.bilibili.com/video/BV1Jz4y1f7Q5/STC15单片机学习日记(5)焊接电源板htt...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 51单片机学习 发帖人:羽过天晴 发帖时间:2020-08-20 16:47:00
- 带你轻松掌握51内核单片机
- STC15单片机实战项目,基于51内核,教学视频专辑免费下载,轻松掌握51内核单片机。STC15单片机实战项目-视频分享下载链接.zip
- 所属专栏: 技术交流 标签: 51 STC15 单片机 教程 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-28 13:04:00
- 单片机实战项目免费教学
- 教学初衷行业状况:当前很多公司招不到合适的工程师,很多刚毕业或毕业没多久的工程师找不到合适的工作,公司与工程师之间,似乎隔着一堵墙;根据我多年的工作经验,这堵墙就是产品思维,项目设计,独立解决问题的能力。现在的培训机构,很多讲师自身缺乏实际的项目经验,着重的是学习知识,知识学会了当然有用,但是,如果没有产品思维,没有项目经验,不会运用知识,去到新公司,也只能打打酱油了。教学初衷:初衷一:打破公司与工程师之间的那堵墙;初衷二:通过教学,总结技术经验,提升个人的技术实力;初衷三:教学相长,教学完全免费,自愿参与。教学形式:选定需要学习的单片机(STC,STM32,STM8等),一起制定项目需求,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 教学 项目设计 产品思维 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-02-26 10:10:00
- 面向初学者的STC15单片机多任务单片机课程
- WQX-15开发板1、作品简介第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效!采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。2、作品亮点(1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。(2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。(3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。(4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机开发板 学习单片机 51单片机 发帖人:祁绪电子 发帖时间:2019-04-28 09:25:00
- 基于51单片机的微型电压表
- 很多新手包括我也是,学会用proteus后,很新奇但不知道仿真什么。今天我仿真了一个微型单片机,有兴趣的是新手可以仿真一下这个是我在proteus中的仿真,新手可以照猫画虎的试一下。制作一个电压表#include<reg51.h>#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedintucharcodeled[10]={0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};uintvolt;sbitCLK=P3^3;sbitSTART=P3^0;sbitEOC=P3^1;sbitOE=P3^2;v...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 51单片机 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-11-16 15:54:00
- 单片机开发电路设计PCB绘制方案设计
- 有项目可以找我,单片机程序开发,PCB设计,整体项目方案设计
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机 电路 pcb 电子设计 发帖人:天天 发帖时间:2018-07-25 16:10:00
返回